Technische FAQs

Fragen Sie uns

Können die Batterien in den Zählern XBKH81000033E / XBKT81030U33E gewechselt werden?
Die Batterien sind nicht austauschbar, daher muss das Gerät gewechselt werden. Es ist eine Sicherungsdauer von 7 Jahren angegeben.
Welche Sonde wird für das Niveaurelais RM22LG11 , RM22LA32 benötigt?
Es wird die Sonde zur Messung von Flüssigkeitsständen, LA9RM201, empfohlen.
Welche Phasenschienen sind für die AFDD (Brandschutzschalter) zu verwenden ?
Es gibt 1phasige und 3phasige Schienen. 1P + N für 6 Stück AFDD           21501 für 12 Stück AFDD         21503 3P + N 80 A für 6 Stück AFDD   21505...
Welche Arten von Stromproblemen gibt es und wie kann ich diese beheben?
Die angehängte Datei „Die sieben Arten von Stromproblemen“ beschreibt, welche Stromprobleme es gibt und wie man sie beheben kann.  
Welche USB-Modems werden von dem NetBotz Rack Monitor 450 (Modell Nr. NBRK0451) unterstützt ?
Die folgenden USB-Modems werden von dem NetBotz Rack Monitor 450 unterstützt:   • MultiTech® MultiModem® GPRS • MultiTech MultiMobile™ USB • MultiTech...
Wieso ist im Computer Setup Assistenten des PC's die Option "Client" und nicht die Option "Server" verfügbar ?
Dieses Problem tritt auf, wenn die im VijeoCitect Projekt Editor unter dem Menüpunkt "Server" eingetragene Netzwerkadresse und dem E/A Server zugewiesene...
Was sind die maximalen Vijeo Citect Projektspezifikationen ?
Maximale Anzahl konfigurierbarer Projekte  = 1022*  Maximale Anzahl der in Vijeo Citect definierten Variablen = 4.194.303 (wobei 500.000 * die empfohlene...
Warum wird im RTU Modul BMXNOR0200H für die M340 der Doppelbefehl C_DC auf "Aus" zurückgesetzt, wenn ein Doppelbefehl "Ein" gesendet wurde ?
Das automatische Zurücksetzen ist in dem RTU Modul BMXNOR0200H der M340 standardmäßig eingestellt. Soll keine automatische Zurücksetzung erfolgen,...
Was bedeutet die Fehlermeldung "Citect low on Physical memory" beim Start der Runtime der Software Vijeo Citect ?
Die Software Vijeo Citect überprüft beim Starten der Runtime, ob genug physikalischer Speicher zur Verfügung steht. In manchen Fällen kann die Software...
Weshalb werden in der Software Vijeo Citect die Web-Display-Client Lizenzen nicht mehr explizit auf dem Dongle angezeigt ?
In der Software Vijeo Citect wurde eine Änderung eingeführt; es wird nun die Gesamtanzahl der Display-Client Lizenzen und Web-Display-Client Lizenzen...
Ergebnisse 81 - 90 von 100