1. Wie kann die Schifffahrtsindustrie verbessert werden?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Innovationen und Fortschritte in der Schifffahrtsindustrie. Um die Effizienz von Betriebsabläufen zu steigern und Nachhaltigkeit zu erreichen, kann die Schifffahrtsindustrie Automatisierung, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und vieles mehr integrieren.
Schifffahrtsunternehmen können verschiedene Schiffmanagementsysteme, Energielösungen für unterbrechungsfreien Betrieb, digitale Lösungen und robuste Lösungen für die Schifffahrt einführen. Durch die Umsetzung solcher Lösungen kann die Schifffahrtsindustrie deutlich verbessert und gleichzeitig die elektrische Sicherheit zur See aufrechterhalten werden.
2. Wie kann die Schifffahrt nachhaltig sein?
Sauberer Brennstoff ist ein Aktivposten der Schifffahrtsindustrie, der ihre Bilanz verbessern oder verschlechtern kann. Der Verzicht auf kohlenstoffhaltige Brennstoffe wird sich als Störfaktor erweisen. Die Schifffahrtsindustrie kann jedoch nachhaltig gestaltet werden, indem technologische Maßnahmen zur Verbesserung der Energiespeicherung und -effizienz, betriebliche Maßnahmen zur Erreichung der Betriebseffizienz und erneuerbare Energiequellen zur Senkung der CO2-Emissionen ergriffen werden.
Darüber hinaus können die Betreiber von Hafenterminals und die Hafenbehörden die Landstromkapazitäten effizient integrieren und gleichzeitig die Projektkosten und -risiken minimieren. Mit ShoreBoX™ von Schneider Electric, einer vorgefertigten Stromversorgungslösung, können Sie dies nahtlos erreichen.
ShoreBoX™ ist ein einfaches Steuerungssystem mit Variableneinstellungen, das eine vollständige Nachverfolgbarkeit der Steuerung und die Leistung des Systems bei gleichzeitiger Maximierung der Betriebszeit gewährleistet. Es ist eine der robustesten und zuverlässigsten elektrischen Marinelösungen, die verfügbar sind.
3. Was ist die Bedeutung unserer Marinelösungen?
Die Schifffahrtsindustrie kann sich an diese neue Ära anpassen, indem sie umfassende und technologisch fortschrittliche Marine- und Schifffahrtslösungen einführt. Schneider Electric bietet ein umfassendes Paket an Lösungen für die Schifffahrtsindustrie, um die allgemeinen Herausforderungen wie Betriebseffizienz, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu meistern.
EcoStruxure for Marine and Shore Power ist eine Komplettlösung zur Überwachung des Energieverbrauchs von Schiffen und zur Beschleunigung von Energie- und Energieeinsparungen. Es handelt sich um eine Architektur, die IoT-Lösungen auf drei kritischen Ebenen bietet: Vernetzte Produkte, Edge Control und Apps, Analytik und Services.
Darüber hinaus bietet Schneider Electric Schiffmanagementsysteme, Steuerungslösungen für Gaswäscher, sichere Stromversorgung mit USV-Einheiten und die ShoreBoX™-Lösung.