What is the part number for the wiring harness of the ATV61/71 Frame size 9?
Issue:
Wiring harness part number for ATV61/71 Frame size 9.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
Frame size 9

Cause:
Replacement part

Resolution:
The part number for the wire sub assembly is VZ3N1323.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: