I M221 er der en række status og systemord, lige fra clockbit til statusord.
Statusord %SW118 angiver controllerens status. Værdien FFFF (hex) angiver at alt er normalt.
Betydning af udvalgte bits:
Bit [9]: ? Hvis bit er 0, Ekstern fejl på kommunikation, f.eks. dubleret IP adresse på netværket. Hvis bit er 1: OK
Bit [10]: Hvis bit er 0, Fejl i konfiguration. Hvis bit er 1: OK
27-05-2020