Søg i ofte stillede spørgsmål
Est-il possible de modifier la position neutre dans les disjoncteurs Masterpact du côté gauche au côté droit ?
Le disjoncteur à air Masterpact (ACB) est proposé avec la position neutre des deux côtés. Cette option doit être sélectionnée au moment de la commande de l'ACB.
Note :
Il est très difficile de modifier la position neutre d'un disjoncteur Masterpact existant du côté gauche au côté droit parce que le câblage interne de l'ACB est différent pour le neutre côté gauche et le neutre côté droit. Il faut entièrement démonter l'ACB complet pour cette modification. Cela entraînera aussi le comportement erratique du bloc déclencheur Micrologic de l'ACB, par exemple déclenchement intempestif, mesure incorrecte, etc. Il n'est donc pas possible de modifier le neutre du côté gauche au côté droit sur un ACB existant sur place.
Udgivet til:Schneider Electric Danmark
Se mere
Område:
Se mere
Område: