En ADMS applikationsløsning.

    System til Energistyring (EMS)

    En ADMS applikationsløsning

High tech energy management

Udfordringer

Synlighed og kontrol af transmission 

Forsyningsværker har behov for større synlighed og driftskontrol af transmissions- og sub-transmissionsnet samt reducerede EMS implementeringsomkostninger. Schneider Electrics EMS kan anvendes enten fuldt integreret med vores ADSM eller som et selvstændigt system.
  • Løsninger

    Schneider Electrics EMS leverer transmissionsoperatører med stor indsigt i transmissions- og sub-transmissionsnet, med kapacitet til at operere enten som selvstændigt system eller som fuldt integreret Schneider Electrics ADMS. Med applikationer til tilstandsestimering, belastningsstrøm, optimalt elektricitetsstrøm, beredskabsanalyse, fejlkalkulation, optimal topologiændring, præstationsindekser og spændingsstabilitet giver Schneider Electrics EMS forsyningsværker bedre mulighed for at visualisere, betjene, optimere og vedligeholde transmissions- og sub-transmissionsnet.
  • Fordele

    • Dyb og afprøvet viden i fuld skala om drift og kontrol af forsyningsværker
    • Avancerede applikationer til visualisering, drift, optimering og vedligeholdelse af transmissions- og sub-transmissionsnet.
    • Minimerer produktionsomkostninger og strømtransmissionstab og eliminerer overbelastede ledninger.
    • Stærk samkøring med SCADA, ADMS og vejrprognose-systemer
  • Fordele

    • Fuldt integreret med Schneider Electrics SCADA eller kan integreres med eksisterende SCADA systemer
    • Giver forsyningsværker mulighed for at styre transmissions- og sub-transmissionsnet bedst muligt.
    • Baseret på Schneider Electrics viden om avancerede strømapplikationer
Xl landdistrikt med el-kabler, el-distribution, kraftværker.

Applikationer

Default Alternative Text

Why is an ADMS instrumental?

Discover why the ADMS and SCADA systems were vital for success in Australia and how they are key for its future sustainability. Find out more
Vores avancerede Smart Grid løsninger sætter kraftværket i stand til, at gennemføre en overgang til næste generation af leverandører af energi, ved at muliggøre en sikrere, mere pålidelig og mere effektiv strømstyring.

Fordele

  • Arbejder på elværk i silhuet, energiadgang, energioptimering
     
    • Visualiser, betjen, optimer og vedligehold transmissions- og sub-transmissionsnet.
    • Afprøvet erfaring med implementering af komplekse systemer til forsyningsselskaber
  • Elektrisk fordelingsstation, el-distribution
     
    • Betjenes enten som selvstændigt system eller fuldt integreret med Schneider Electrics ADMS
    • Fuldt integreret med Schneider Electrics SCADA eller kan integreres med eksisterende SCADA systemer
  • Kraftværks fordelingsstation ved solopgang, el-distribution
     
    • Forbedr strømforsyningens driftssikkerhed, ved at forhindre forstyrrelser i frekvens og elektricitetsstrøm.
    • Minimer driftsomkostninger for det elektriske system