Tuotemerkkimme

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
What is the continuous current rating on the 9007C62B2 contacts?
Issue:
Checking on the continuous current rating of the contacts of a 9007C62B2.

Product Line:
9007C Limit Switches

Environment:
9007C62B2

Resolution:
See Digest 173 page 19-2. It is rated for 10 amps continuous.