Tuotemerkkimme

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
Can a dynamic braking resistor be installed on an ATV212 or ATV21 drive?
Issue:
ATV212 (or ATV21) connection for a DB resistor

Product Line:
ATV21, ATV212

Environment:
All Models and Serial Numbers

Cause:
Installation question

Resolution:
No, you cannot put a braking resistor on an ATV21/212 drive. These drives are not designed to be installed with a braking resistor.

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuote:
Lue lisää
Tuote: