Tuotemerkkimme

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
What connector is used to make the BMXFTW301 cable?

Issue:
Connector used to make the BMXFTW301 cable


Product Line:
M340, BMXFTW301


Resolution:
The BMXFTW301 is simply a BMXFTB2020 terminal block with a color coded flying lead cable attached to it.

Cable pinout