Tuotemerkkimme

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
What is the cable pinout to connect an M340 to an Altivar 31 drive via CANopen?

The CANopen cable pinout to connect a M340 to a Altivar 31 drive is: