Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
Is sensorless flux vector motor control type available on the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
Is sensorless flux vector available on the ATV61 and ATV71 drives?

Product Line:
Alitvar ATV61 and ATV7

Environment:
All

Cause:
motor control type

Resolution:
Yes, They both have this feature you can access it in Menu 1.4 motor control type and find SVC V.
SVC-V is open loop voltage flux vector control.  It supports operation with a number of motors connected in parallel on the same drive.
This is the default motor control setting on the ATV71 drive and it can be changed to on the ATV61 drives.

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:
  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Schneider Electricin yhteisö
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia