Tuotemerkkimme

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
Is there a controller inside card option for ATV630 process drive?
Issue:
Controller optional inside card for ATV630 process drive.

Product Line:
Altivar ATV630

Cause:
Wants to know if they can get an IMC card for the ATV630 drives?

Resolution:
No there is not an option for a IMC card on the ATV630 drive.