Tuotemerkkimme

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
VA consumption for Link150
VA consumption for two different ports is as follows :
For 24 Vdc Mode : 24 Vdc,130 mA

For PoE Mode : 48 Vdc, 65 mA