Kuinka voimme auttaa sinua tänään?

How about install the single/multi mode of the fiber of NRP module

Quantum NRP module 140NRP, user can use two modes (single and multi ) of fiber in one system. but can't connect the single mode to multi mode directly.

the architecture as the attachment
Pink Line :- Single mode Fiber Optic
Blue Line :- Multi mode Fiber Optic
Green :-  ethernet Cable.

Schneider Electric Suomi

Liitteet
36-ILS-SCM-001 Model (1).pdf [600.29 KB]
Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.