Tuotemerkkimme

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
What type of MIB file Sepam SNMP implementation utilizes?
Sepam SNMP implementation utilizes the industry standard MIB2 which provides information about the ACE850 communication module. ACE module only supports MIB2 because the information it provides is pretty basic which is why it does not require any MIB file. Please see the attachment for the list of information being provided.

Schneider Electric Suomi

Liitteet
Sepam SNMP Configuration.pdf [65.5 KB]