Is it possible to uninstal a HotFix in the software "Control-Expert"?
No it's not.
Whatever the version of Control-Expert, If a client need to uninstal one or many Hotfix in "Control-Expert" software, he must perform a complete uninstallation of "Control Expert", then réinstal it again with the expected HotFix.
Whatever the version of Control-Expert, If a client need to uninstal one or many Hotfix in "Control-Expert" software, he must perform a complete uninstallation of "Control Expert", then réinstal it again with the expected HotFix.
Julkaistu: Schneider Electric Suomi
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.