39 % ostajista on valmis maksamaan enemmän älykkäästä kodintekniikasta
Teemme kanssasi yhteistyötä korkealuokkaisten asuntoprojektien luomiseksi. Tee arvoon perustuvia päätöksiä asuinhankkeissa turvallisuuden, mukavuuden, tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi.

Rakenna energiaälykkäitä koteja - yhdistä energiatehokkuus, mukavuus, turvallisuus ja liitettävyys yhdeksi integroiduksi ratkaisuksi. Täydellinen valikoima jokaiseen kotiprojektiin - aina tyylikkäistä, älykkäistä kytkimistä ja vankasta sähköisestä suojauksesta valaistuksen ja ilmaston älykkääseen ohjaukseen ja aina optimoituun sähköautojen lataukseen ja uusiutuvan energian integrointiin.

Rakennetaan energiapäätöksiä koko asuntosalkussa
Energia kodeissa: Sähköistäminen
Laitteet mukautuvat intuitiivisesti kotitalouden aikatauluun ja käyttävät energiaa vain tarvittaessa.BIM-kirjasto
BIM-kirjastoPääset tutustumaan uuteen, kattavaan BIM-kirjastoon (Building Information Modeling).
CAD ja piirustukset
CAD ja piirustuksetLataa kaikki tuotteidemme tiedostot ja tutustu niiden ominaisuuksiin.
Sähköasennusopas
SähköasennusopasOpi suunnittelemaan, asentamaan ja ylläpitämään IEC-standardien mukaisia sähköasennuksia.
Energiaälykkäät verkottuneet yhteisöt
Strateginen kumppanuus KB Home -yhtiön kanssa yhden Kalifornian ensimmäisten täysin sähköllä, aurinko- ja akkukäyttöisten mikroverkkoasuntoyhteisöjen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.
1. Miten rakennetaan energiatehokas koti?
Energiatehokas koti eroaa huomattavasti tavanomaisesta kodista. Ennen kuin aloitat kotihankkeen suunnittelun, on syytä pitää mielessä muutama perusvaihe: varmista, että sinulla on riittävästi tilaa uusiutuvan energian järjestelmien asentamiseen. Meidän on selvitettävä, miten rakennuksen energiantarvetta voidaan vähentää, valittava tehokkaat lämmityslaitteet ja laadittava käyttöönottosuunnitelma. Olemme johtava virtapiirien suojalaitteiden, kotiautomaatiojärjestelmien, sähköautojen latausratkaisujen ja muiden tuotteiden toimittaja. Yritys auttaa sinua rakentamaan kestäviä koteja olemalla keskitetty palvelupiste kaikkiin hanketarpeisiisi.
2. Ovatko älykodit fiksu ajatus?
Kun maailma digitalisoitui COVID-19-pandemian aikana, ei ole mikään yllätys, että ihmiset ovat kiinnostuneita ajatuksesta rakentaa tulevaisuuden älykkäitä koteja. Älykkäässä kodissa on älykkyyttä ymmärtää kodin energiantarve, mikä johtaa hävikin välttämiseen. Se on pitkällä aikavälillä kustannustehokas ja turvaa kotisi poikkeuksellisen hyvin. Älykotiin sijoittamisesta voi olla pitkäaikaisia etuja, kuten vahva kestävyys keinotekoisia ja luonnollisia uhkia vastaan, pienempi hiilijalanjälki, alhainen energiankulutus ja energiakustannukset, helppo mukauttaminen jne. Meillä on osaava asiantuntijatiimi, joka tekee unelmastasi älykkäästä kodista totta tarjoamalla erinomaisia kodinrakennuspalveluja ja -ratkaisuja.
3. Mitä kestävässä kodissa on?
Jokaisen kodin rakenteessa on oltava seuraavat kuusi perusominaisuutta: asianmukainen eristys, energiatehokkuus, passiivinen lämmitys ja jäähdytys, kierrätettävät rakennusmateriaalit, jätevesien käsittely sekä älykäs ja luonnollinen valaistus. Uskomme vahvasti, että tämä tarkoittaa älykkään kodin rakentamista, ja visioimme tulevaisuutta, jossa tuhlaus on minimaalista ja säästöt ovat optimaalisia. Kokeneet asentajamme ja ammattitaitoiset insinöörimme opastavat sinua tällä matkalla ja tarjoavat parhaat mahdolliset palvelut, joita älykkään kodin rakentamisessa tarvitaan.