{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quels cordons utiliser pour connecter un ATV ou un ATS à un PC équipé du logiciel SoMove ?

Les variateurs de vitesse de la gamme Altivar (ATV12, ATV31, ATV32, ATV312, ATV61, ATV71, ATV21, ATV212) et lesdémarreurs de la gamme Altistart (ATS22 et ATS48), variateurs Brushless Lexium (LXM32), relais de surveillance TESYST (LTMR), démarreurs moteur TESYSU (module contrôle LUCM) comportent tous un connecteur RJ45.

Les variateurs de vitesse Altivar (ATV11, ATV38, ATV58) comportent des connecteurs spécifiques.

La connexion d'un PC équipé du logiciel de mise en oeuvre SoMove (actuel) ou PowerSuite (ancien) à ces matériels hors ATV21 et ATV212 est réalisée de la façon suivante :
  • connecteur USB côté PC : utiliser le cordon TCSMCNAM3M002P équipé d’un connecteur USB (côté PC) et d’un connecteur RJ45 (côté équipement),
  • connecteur SUBD9 RS485 côté PC : utiliser le kit de connexion pour port série PC référencé VW3A8106.
    Ce kit permet la connexion d'un PC équipé de connecteurs SUBD9 RS485 avec les matériels dotés de prise RJ45 ( ATV12, ATV31, ATV312, ATV61, ATV71, ATV21, ATS48, LXM05, LUCM, LTME, LTMR) ou de matériel doté de prise spécifique (ATV11, ATV38, ATV58), ces prises spécifiques étant fournies avec le kit.

Pour en savoir plus sur la composition du kit VW3A8106, consulter le lien suivant :

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
Connectique VW3A8106.pdf [8.55 MB]
En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: