Consulter notre FAQ
Quelles distances possibles entre un démarreur progressif de type ATS48 et le moteur
Comportement des ATS48 vis à vis de la distance démarreur-moteur
De façon générale, il est recommandé d'installer le démarreur au plus près du moteur.
Néanmoins des essais ont été réalisés et qui montrent que la distance maximale d'installation se situe entre 400 et 500m avec des câbles non blindés et de 100m avec des câbles blindés.
Au delà de cette distance, apparaissent des problèmes de synchronisation des thyristors de sortie qui provoquent des défauts PHF.
Il est, de plus, nécessaire de limiter sur ces distances les chutes de tension dues au câble entre la sortie du démarreur et le moteur :
- durant la séquence de démarrage, elle ne doit pas excéder 10%,
- lors du fonctionnement normal, elle ne doit pas excéder 5%.
Comportement des ATS48 vis à vis de la CEM (Compatibilité Electro-Magnétique)
Les ATS48 sont conformes à l'IEC 60947-4-2, classe A.
Les principales perturbations apparaissent au démarrage dont la durée est le plus souvent très courte par rapport à la durée globale de fonctionnement du produit, en ces conditions il n'y a donc pas nécessité d'utiliser des câbles spéciaux, les câbles standards (non blindés) suffisent.
L'utilisation des câbles blindés est surtout nécessaire pour protéger les éléments extérieurs des perturbations électro-magnétiques constamment générées par les variateurs de vitesses, non par les démarreurs.