Le C60 se compose essentiellement de:
- cuivre, acier, argent, laiton et du bimétal pour plusieurs pièces composant le disjoncteur MCB.
- argent, cuivre, zinc et de l'étain sur la surface des parties métalliques.
- polyamide, PETP, PPS, PBT, PC, POM et de Zamak pour les pièces moulées.
Pour toutes les pièces en plastique, les disjoncteurs répondent à la norme IEC 60898.
Cette norme impose un test au fil incandescent pour:
- les pièces externes qui maintiennent en position des parties conductrices, le test est réalisé sous 960°C.
- pour les autres pièces externes, les tests s'effectuent sous 650°C. Flammes et gouttes enflammées s'éteignent en 30s.
En cas d`incendie, les disjoncteurs modulaires Schneider Electric ne produisent pas de matière toxique halogénée.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.