Comment configurer une adresse IP dans un ATV58 équipé d'une carte VW3A58310 ?
Pour procéder à un changement d'adresse IP dans un variateur, il est nécessaire de mettre à 0 l'adresse IP du variateur.
Pour changer l'adresse IP dans la carte de communication VW3A58310, il faut mettre dans le menu 8 (application) les paramètres IP1.IP2.IP3.IP4.IP5 à 0. (paramètres O01 à O05). Passer O05 à 11 de manière à écrire l'adresse IP.
A ce moment, il est possible de ressaisir une nouvelle adresse IP dans les paramètres O01 à O04 et mettre 11 dans O05 ou bien d' utiliser le BOOT P de la carte TSXETY410x ou 510x.
Pour visualiser la nouvelle adresse mettre O05 à 1 et vérifier l'adresse IP en O01 à O04.
Publié pour: Schneider Electric France




Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.