Consulter notre FAQ
Qu'est ce qu'une zone aveugle pour un détecteur photoélectrique ?
Produits concernés :
Les produits concernés par cette information sont les cellules photoélectriques XUX, XUB, XUM et XUK.
Définition :
La zone aveugle est la zone située immédiatement après la lentille du détecteur. Dans cette zone les objets sont trop proches de la cellule pour pouvoir être détectés et le comportement de la cellule est aléatoire (état de la sortie inconnue).
Cette zone aveugle n'existe pas pour les cellules photoélectriques système barrage ou réflex.
Elle existe pour les cellules proximité.
Voir en annexe les raisons de cette différence de comportement entre les types de cellule.
Elle existe pour les cellules proximité.
Voir en annexe les raisons de cette différence de comportement entre les types de cellule.
Cellules XUB
Pour toutes les cellules XUB hors cellules XUB proximité avec réglage de sensibilité, la zone aveugle est de 0,2 cm.
Pour les cellules de proximité avec réglage de sensibilité XUB5xxx de la gamme Osiris Optimum, la dimension de la zone aveugle dépend du réglage du potentiomètre
- potentiomètre au maximum : la dimension de la zone aveugle est nulle.
- potentiomètre au minimum : la dimension de la zone aveugle est de 0.2cm.
En plus de cette zone aveugle, le produit possède une zone inutilisable, dans laquelle il est possible de détecter, mais où le produit considère que l'élément est appris à une distance insuffisante.
Cellules XUX
Pour toutes les cellules XUX, la dimension de la zone aveugle est de 5 cm
Cellules XUM
Pour toutes les cellules XUM, la dimension de la zone aveugle est de 0.01 m soit 1 cm
Cellules XUK
Pour toutes les cellules XUK0A, la dimension de la zone aveugle est de 0.03 m soit 3 cm
Annexe : différences de comportement entre les cellules de proximité et les cellules barrages ou réflex
Si l'objet à détecter est trop près de la cellule photoélectrique, la lumière n'est plus renvoyé sur le récepteur.
La distance minimale "d" comprise entre la face avant de la cellule et la portée Su à partir de laquelle l'objet n'est plus "vu" est appelée "zone aveugle"
Si le réflecteur est trop proche de la cellule photoélectrique, la lumière peut ne plus être renvoyé sur le récepteur.
Pour de courte distance ( D<10%Sn) utiliser des réflecteurs avec de larges trièdres ( Ex: XUZC24 et XUZC50 )
D : zone aveugle
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: