Consulter notre FAQ
Règles de mise en série des détecteurs 3 fils inductifs XS, capacitifs XT, photoélectriques XU.
Produits concernés
Les produits concernés sont les détecteurs inductifs XS, capacitifs XT, photoélectriques XU.
CEM
Les produits XS et XU lorsqu'ils sont mis en série ne génèrent pas de phénomènes électromagnétiques conduits ou rayonnés susceptibles de perturber leur environnement.
Leur tenue aux perturbations électromagnétiques est également conforme à la norme IEC 947-5-2.
L'association en série de détecteurs 3 fils est déconseillée.
Le bon fonctionnement ne peut être garanti et doit être vérifié par un essai préalable.
Précautions à prendre en compte pour la mise en série de détecteurs 3 fils
-
Le détecteur 1 véhicule le courant de la charge, augmenté des courants de consommation à vide des autres détecteurs en série. Pour certains appareils, l'association ne peut se faire que par l'adjonction d'une résistance de limitation de courant.
-
Chaque détecteur produit à l'état passant une chute de tension. La charge devra donc être choisie en conséquence.
-
A la fermeture du détecteur 1, le détecteur 2 ne fonctionnera qu'après un temps T, correspondant au temps de retard à la disponibilité, et ainsi de suite.
-
L'utilisation de diodes anti-retour est conseillée lors de l'utilisation d'une charge selfique.