Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les valeurs de réglage de la temporisation des sorties à ouverture retardé du module sécurité Preventa XPSATExx?
Le réglage de la durée de la temporisation des trois sorties à ouverture retardée d'un module sécurité Preventa XPSATExxx s'effectue par un sélecteur de 12 positions disposé en face avant du produit.
Les trois sorties à ouverture retardée sont les sorties 57-58, 67-68 et 77-78
Le réglage s'effectue par tournevis.
Lors du réglage définitif, une des étiquettes autocollantes fournies avec le module XPSAT et collé par le metteur en service permettront de savoir instantanément quel calibre de temporisation il aura choisi.
Les douze positions de réglage sont, en secondes : 0 - 0,5 (valeur mini) - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 (valeur maxi).
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}