{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Comment acquitter les défauts A302 ou A303 sur un Lexium 05 ?

Le défaut A303 correspond en principe à un dépassement de la zone arrière de la plage de travail où doit se déplacer le mobile : il s'agit de la fonction LIMN, activée par la borne 35 de la broche CN1, par exemple par un fin de course.

Le défaut A302 correspond à un dépassement de la zone avant de la plage de travail où doit se déplacer le mobile : il s'agit de la fonction LIMP, activée par la borne 34 de la broche CN1, par exemple par un fin de course.

Outre les dépassements de zone, les fonctions LIMN ou LIMP peuvent être activés si :

  • la plage de travail a été dépassée,
  • le fin de course dysfonctionne,
  • si son signal électrique est perturbé.


L'intérêt de l'utilisation de LIMP et de LIMN est de prévenir les casses mécaniques (par exemple : choc sur la butée mécanique par des instructions incorrectes de déplacement), il est donc fortement conseillé de les utiliser et pour que cette utilisation soit efficace , il est nécessaire de :

  • vérifier la connexion correcte des commutateurs ou détecteurs externes,
  • vérifier le montage fonctionnel des fins de course,
    Les fins de course doivent être montées avant la butée mécanique à une distance permettant de laisser une course de freinage suffisante.

Pour acquitter le défaut :

  • s'assurer que le fin de course n'est plus actif (attention à leur configuration en logique positive ou négative),
  • acquitter le défaut ou mettre hors tension/ sous tension,
  • si le défaut était une coupure d'alimentation, prévoir une prise d'origine.

Attention
Cette fonction ne protège pas le produit ou les détecteurs contre les dysfonctionnements.

Image

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
CX9000 Series Receiver - Legacy
En savoir plus
Gamme:
CX9000 Series Receiver - Legacy