Les transformateurs sont utilisés pour adapter la tension d'alimentation des circuits électriques ou pour isoler électriquement deux circuits l'un de l'autre. Nos gammes de transformateurs et autotransformateurs permettent d'équiper les installations de 4 VA à 80 MVA. Du simple buzzer, à l'alimentation d'un site industriel, nos solutions contribuent à une alimentation fiable et sécurisée quel que soit le type de projet.
Les différents types de transformateurs électriques
Le transformateur de puissance
Il est défini par la Commission Electrotechnique Internationale comme un "appareil statique à deux enroulements ou plus qui, par induction électromagnétique, transforme un système de tension et courant alternatif en un autre système de tension et courant de valeurs généralement différentes, à la même fréquence, dans le but de transmettre de la puissance électrique". Ces transformateurs permettent de transporter sur de longues distances de l’électricité tout en réduisant les pertes sur le réseau électrique. Ils peuvent être monophasés ou triphasés.
Le transformateur de tension (TT)
Il est utilisé sur les lignes à haute tension pour alimenter des appareils de mesure (voltmètre, wattmètre...) ou de protection (relais). Il sert à isoler ces appareils de la haute tension et à les alimenter à une tension adaptée.
Le transformateur d’isolement
Il permet d’assurer la sécurité d’une installation (il protège contre les électrocutions par exemple) en créant une isolation galvanique entre le primaire et le secondaire.Il se distingue par un nombre de spires presque égal entre le primaire et le secondaire. On l’utilise notamment dans les blocs opératoires.
Le transformateur d’impédance
Il est utilisé pour adapter l’impédance de deux circuits, principalement dans le domaine audio. Les transformateurs déphaseurs : ils permettent de soulager le réseau en cas de surcharge, en dirigeant l’électricité sur les lignes les moins sollicitées. Pour cela, ils créent un déphasage entre leurs tensions d’entrée et de sortie.
Les transformateurs de courant
Associés aux compteurs d'énergie et centrales de mesure, ces transformateurs permettent, grâce à un rapport de transformation adapté, de réaliser des mesures sur des circuits de fortes puissances.
Il est défini par la Commission Electrotechnique Internationale comme un "appareil statique à deux enroulements ou plus qui, par induction électromagnétique, transforme un système de tension et courant alternatif en un autre système de tension et courant de valeurs généralement différentes, à la même fréquence, dans le but de transmettre de la puissance électrique". Ces transformateurs permettent de transporter sur de longues distances de l’électricité tout en réduisant les pertes sur le réseau électrique. Ils peuvent être monophasés ou triphasés.
Le transformateur de tension (TT)
Il est utilisé sur les lignes à haute tension pour alimenter des appareils de mesure (voltmètre, wattmètre...) ou de protection (relais). Il sert à isoler ces appareils de la haute tension et à les alimenter à une tension adaptée.
Le transformateur d’isolement
Il permet d’assurer la sécurité d’une installation (il protège contre les électrocutions par exemple) en créant une isolation galvanique entre le primaire et le secondaire.Il se distingue par un nombre de spires presque égal entre le primaire et le secondaire. On l’utilise notamment dans les blocs opératoires.
Le transformateur d’impédance
Il est utilisé pour adapter l’impédance de deux circuits, principalement dans le domaine audio. Les transformateurs déphaseurs : ils permettent de soulager le réseau en cas de surcharge, en dirigeant l’électricité sur les lignes les moins sollicitées. Pour cela, ils créent un déphasage entre leurs tensions d’entrée et de sortie.
Les transformateurs de courant
Associés aux compteurs d'énergie et centrales de mesure, ces transformateurs permettent, grâce à un rapport de transformation adapté, de réaliser des mesures sur des circuits de fortes puissances.
Qu’est-ce qu’un autotransformateur ?
Dans les autotransformateurs, il n'existe qu'un seul enroulement : l'enroulement secondaire est commun avec une partie de l'enroulement primaire. Ils permettent l'abaissement ou l'élévation de la tension. Ces deux circuits sont donc reliés électriquement. Plus économiques et moins encombrants, ces équipements sont particulièrement utilisés pour les applications haute tension. Toutefois, les autotransformateurs présentent deux défauts majeurs : en cas de défaut, la tension au secondaire peut potentiellement être égale à celle du primaire et le courant de court-circuit est plus élevé que dans un transformateur.