Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σήμερα;

Τι σημαίνουν οι διαφορετικές ονομασίες των ρευμάτων Icw και Icc που παρουσιάζονται στα χαρακτηριστικά των προϊόντων;

Οι ορισμοί των ρευμάτων Icw και Icc περιγράφονται στο πρότυπο IEC 61439, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τις Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης (Low-voltage switchgear and controlgear assemblies).

Η ορολογία για την περιγραφή των τιμών των ρευμάτων βραχυκυκλώματος μιας διάταξης δίνεται στο πρότυπο ως εξής:

  • Το Icw (Rated Short-Time Withstand Current) είναι η r.m.s. τιμή του ρεύματος βραχείας διάρκειας που μπορεί να αντέξει η ηλεκτρική διάταξη χωρίς βλάβη υπό καθορισμένες συνθήκες.

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Δηλώνεται από τον κατασκευαστή της διάταξης.

- Διαφορετικές χρονικές διάρκειες (π.χ. 0,2 s, 1 s, 3 s) μπορεί να έχουν διαφορετικές τιμές Icw.

- Αντικατοπτρίζει την ανθεκτικότητα του συστήματος των μπαρών τροφοδότησης της διάταξης σε συνθήκες βραχυκυκλώματος.

  • Το Icc (Rated Conditional Short-Circuit Current) είναι η r.m.s. τιμή του δυνητικού ρεύματος βραχυκύκλωσης που μπορεί να αντέξει η διάταξη χωρίς βλάβη όταν προστατεύεται από ειδική συσκευή προστασίας από βραχυκύκλωμα (όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή).

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Δηλώνεται σε συνθήκες δοκιμής που καθορίζονται από τη λειτουργία της προστατευτικής διάταξης.

- Αυτή η τιμή είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό των πινάκων διανομής (ένταση βραχυκυκλώματος που δίνεται από την ισχύ του μετασχηματιστή, το μήκος του καλωδίου, τη διατομή τους κ.λπ.).

- Περιλαμβάνει την ικανότητα της διάταξης να περιορίζει τη διάρκεια του σφάλματος μέσω του διακόπτη προστασίας.

Schneider Electric Greece