Θέμα:
Γιατί να χρησιμοποιηθεί μια διάταξη αντίστασης-πυκνωτή RC αντί ενός varistor;
Γραμμή προϊόντος:
Αντιπαρασιτικά φίλτρα
Περιβάλλον:
Προϊόντα της Schneider Electric
Ανάλυση:
1) Οι διατάξεις RC χρησιμοποιούνται μόνο με πηνία AC. Οι μονάδες varistor χρησιμοποιούνται με πηνία AC ή DC.
2) Ο τυπικός χρόνος διακοπής (drop out time) των διατάξεων RC είναι 1,2 έως 2 φορές σε σύγκριση με των varistor που είναι 1,1 έως 1,5 φορές.
3) Η διάταξη RC περιορίζει την μεταβατική τάση (transient voltage) στο 300% της μέγιστης ονομαστικής τάσης σε σύγκριση με ένα varistor που περιορίζει στο 200% της μέγιστης ονομαστικής τάσης.
Δημοσιεύτηκε για: Schneider Electric Greece