Il numero di articoli nel carrello è 0 I miei prodotti Il numero di articoli nel carrello è 0 I miei documenti

I nostri marchi

Registrati ora
  • Accedi a strumenti e servizi personalizzati
  • Scopri di più sulla formazione
  • Gestisci i casi di supporto
  • Crea e gestisci gli ordini (solo partner autorizzati)
Accedi Crea account Ulteriori vantaggi
0 il numero di documenti è
I miei prodotti Il numero di articoli nel carrello è 0 I miei documenti Il numero di articoli nel carrello è 0 Accedi/Registrati Si apre in una nuova finestra

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
  • Newsroom
  • Dettagli

  • Home
  • Comunicati Stampa
  • Blog
  • Dicono di noi
  • Portavoce
  • Foto e video
  • Eventi
  • Contatti

Schneider Electric presenta Easergy P3: il relé di protezione universale

Easergy Power Systems media tensione schneider electric easergy p3 relè di protezione efficienza affidabilità easergy pro ecostruxure™ power EcoStruxure

Stezzano, BG, Italia

20/01/2020

  • Il nuovo relé di protezione offre massima efficienza operativa
  • Un’esperienza di installazione e di utilizzo digitale e moderna, semplice e sicura
  • Progettato per garantire più sicurezza e affidabilità

Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta il nuovo relé di protezione Easergy P3. Con le più innovative funzionalità di protezione e di comunicazione digitale, rappresenta un importante passo avanti in termini di efficienza operativa nella protezione di apparecchiature in media tensione e di componenti di controllo.

Quadristi e system integrator possono integrare Easergy P3 negli impianti e utilizzarlo con facilità. Ogni fase del progetto si velocizza: dalla scelta del prodotto all’installazione, fino alla configurazione.

“Sappiamo che per affrontare i cambiamenti nel settore dell’energia i nostri clienti e partner hanno bisogno di prodotti più efficienti, facili da usare e rapidi da implementare. Con il nuovo relé di protezione digitale Easergy P3 offriamo esattamente questo: innovazione a tutti i livelli per i nostri clienti che si occupano di distribuzione elettrica in media tensione” ha dichiarato Daniel Gheno, SVP Medium Voltage Offer di  Schneider Electric. “I sistemi di distribuzione oggi evolvono: sono sempre più digitalizzati, decentralizzati e “decarbonizzati”: ottenere i livelli di efficienza, sicurezza, affidabilità necessari è sempre più critico e complesso” ha aggiunto. “Easergy P3 è stato progettato per offrire semplicità, efficienza e più produttività”.

Un set di strumenti digitali per maggiore efficienza operativa

  • Il software di configurazione Easergy Pro è stato progettato in modo da essere facile da usare anche per personale non esperto, offrendo comunque funzioni evolute e intelligenti come, ad esempio, il test di simulazione virtuale
  • La possibilità di configurazione web integrata permette di cambiare velocemente settaggi senza bisogno di usare uno strumento dedicato

Una soluzione affidabile, di alta qualità e facile da usare, universale:

  • Un unico prodotto adatto ad un’ampia varietà di applicazioni in media tensione, frutto di oltre 100 anni di esperienza e qualità Schneider Electric nel settore.
  • Collaudate funzionalità di protezione e controllo danno a Easergy P3 le solide fondamenta necessarie per ampliare la sicurezza –  con la funzione di mitigazione dell’arco in un unico device.

Una gamma digitale e flessibile, parte della nostra architettura EcoStruxure™ Power

Easergy P3 è conforme agli standard IEC 61850 ed è progettato per essere pienamente interoperabile con i più recenti protocolli e standard di comunicazione – incluse le architetture con ridondanza parallela (PRP,RSTP). Inoltre EcoStruxure™ Power, l’architettura Schneider Electric abilitata dall’IoT, aperta e interoperabile, permette di offrire ai clienti più valore in termini di sicurezza, efficienza, sostenibilità e connettività.

Easergy P3 fa parte di una famiglia di prodotti completa, che include anche l’innovativo – e premiato – strumento di automazione per cabine secondarie Easergy T300. Per maggiori informazioni visitare il nostro sito:  https://www.se.com/it/it/work/products/product-launch/easergy/easergy-p3.jsp

Chi è Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. Vogliamo fare in modo che tutti possano ottenere il massimo dall’energia e dalle risorse a disposizione, facendo sì che il nostro motto “Life Is On” si realizzi ovunque, per tutti e in qualsiasi momento.  Forniamo soluzioni digitali per la gestione dell’energia e l'automazione, per l’efficienza e la sostenibilità. Integriamo le migliori tecnologie a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi, in soluzioni per abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che condivide con passione la nostra mission e i valori di inclusione e responsabilizzazione. www.se.com/it

Contatti stampa

Prima Pagina Comunicazione

Prima Pagina Comunicazione

02 91339811
team.se@primapagina.it

Adozione della piattaforma di certificazione Wiztrust con tecnologia Blockchain

Dal 2 ottobre 2019, per salvaguardare le comunicazioni, Schneider Electric ne certifica i contenuti in Wiztrust. È possibile controllare l'autenticità sul sito Web Wiztrust.com relativamente alle comunicazioni aziendali.
Visualizza comunicato stampa (pdf, 185 kb) Si apre in una nuova finestra
Condividi questa pagina: