Il numero di articoli nel carrello è 0 I miei prodotti Il numero di articoli nel carrello è 0 I miei documenti

I nostri marchi

Registrati ora
  • Accedi a strumenti e servizi personalizzati
  • Scopri di più sulla formazione
  • Gestisci i casi di supporto
  • Crea e gestisci gli ordini (solo partner autorizzati)
Accedi Crea account Ulteriori vantaggi
SE logo LIO white header
0 il numero di documenti è
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54
I miei prodotti Il numero di articoli nel carrello è 0 I miei documenti Il numero di articoli nel carrello è 0 Accedi/Registrati Si apre in una nuova finestra
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
  • Newsroom
  • Dettagli

  • Home
  • Comunicati Stampa
  • Blog
  • Dicono di noi
  • Portavoce
  • Foto e video
  • Eventi
  • Contatti

Schneider Electric: una soluzione integrata ed interoperabile per il settore Healthcare

Healthcare Efficienza energetica business continuity schneider electric monitoraggio ecostruxure for healthcare ecostruxure power ecostruxure building affidabilità sicurezza

Stezzano, BG, Italia

19/02/2021

  • Garantire la disponibilità e energia e la protezione del personale
  • Monitoraggio di sistemi elettrici e ambientali, segnalazione immediata di allarmi, registrazione eventi ai fini di tracciabilità con l’integrazione in EcoStruxure for Healthcare

Se c’è un ambiente in cui la disponibilità continua di energia e la prevenzione tempestiva di potenziali problemi è critico, certamente è la sala operatoria.  Con il supporto delle tecnologie digitali oggi è possibile creare soluzioni innovative, in grado di rispondere in maniera efficace e scalabile secondo le necessità a queste esigenze.

Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta oggi una soluzione integrata, che parte dal quadro elettrico a neutro isolato, per garantire la disponibilità di energia e la protezione delle persone nelle sale operatorie;  la soluzione è inserita nella piattaforma integrata EcoStruxure ™ for Healthcare, sviluppata appositamente per il settore sanitario per offrire maggiore sicurezza, qualità dei servizi sanitari, efficienza finanziaria ed operativa.

La soluzione mette a disposizione informazioni di stato e diagnostiche al personale sul posto o a staff da remoto in modo tempestivo e sicuro e si basa su un’architettura ad elevate performance, con componenti progettati, fabbricati e testati da Schneider Electric in conformità con le più rigorose norme di sicurezza elettrica, tra cui IEC 60364-7-710.   Essa consente il monitoraggio in tempo reale dei sistemi elettrici e ambientali delle sale operatorie, con segnalazione immediata dei guasti al personale medico e di manutenzione, e registrazione di tutti gli eventi a fine di tracciabilità.

Alla base della soluzione c’è il quadro elettrico BT Prisma IT-M per sistemi a neutro isolato, concepito per proteggere gli operatori dal contatto diretto con i componenti in tensione e eliminare le interferenze elettromagnetiche (norme IEC 60364-4-44, IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-3).

Tutti i componenti del quadro sono predisposti alla comunicazione in protocollo aperto verso sistemi di supervisione. Sfruttando i software di EcoStruxure Power e EcoStruxure Building sarà possibile ottenere le massime prestazioni della soluzione tramite moduli specialistici per il monitoraggio dell’isolamento e delle sorgenti di backup. 
Il quadro è composto da unità funzionari modulari conformi IEC  61439-1e 2, con pannelli in lamiera di acciaio sottoposti a trattamento di cataforesi; unità e componenti sono organizzati fisicamente in base alle funzioni svolte (dispositivi di monitoraggio continuo dell’isolamento, interruttori automatici IT, interruttori automatici TN, trasformatori di isolamento, sbarre equipotenziali di terra).  Le parti conduttive esposte sono collegate per ridurre l’impedenza e si utilizzano dispositivi a bassa emissione e alta immunità.

La soluzione è disponibile in tre versioni, garantendo scalabilità ed interoperabilità.

  • Una soluzione tradizionale, che offre funzionalità semplici di monitoraggio dei trasformatori di isolamento (con allarmi visivi e sonori per il personale medico in sala operatoria), ed è comunque predisposta per connettività Ethernet al fine di condividere i dati con dispositivi Modbus o software di supervisione
  • Una soluzione avanzata supportata dai software EcoStruxure™ Power,   con funzioni di monitoraggio, allarme e localizzazione dei guasti per il personale medico e per lo staff di supervisione e manutenzione, completa di acquisizione dei dati eventi per fini di diagnostica, manutenzione, tracciabilità, conformità
  • Una soluzione completa e scalabile che va oltre la sala operatoria, integrandosi con i sistemi di edificio che regolano l’intero ambiente ospedaliero, supportata dalla piattaforma EcoStruxure™ for Healthcare.

Contatti stampa

Prima Pagina Comunicazione

Prima Pagina Comunicazione

02 91339811
team.se@primapagina.it

Adozione della piattaforma di certificazione Wiztrust con tecnologia Blockchain

Dal 2 ottobre 2019, per salvaguardare le comunicazioni, Schneider Electric ne certifica i contenuti in Wiztrust. È possibile controllare l'autenticità sul sito Web Wiztrust.com relativamente alle comunicazioni aziendali.
Visualizza comunicato stampa (pdf, 185 kb) Si apre in una nuova finestra
Condividi questa pagina: