Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

  • Schneider Electric presenta gli rPAC SCADAPack 570/575

Schneider Electric presenta gli rPAC SCADAPack 570/575

I primi rPAC che possono condividere programmi con Modicon M340 e M580

  • Massimizzare le risorse condividendo i progammi tra SCADAPack 570/575 e i PAC Modicon M340 o M580
  • Ridurre le necessità di formazione, perché gli operatori hanno accesso ad una piattaforma di programmazione simile a quella che già usano
  • Applicare facilmente soluzioni di monitoraggio e controllo ad asset remoti

Stezzano (BG), 6 settembre 2017 – Schneider Electric annuncia la disponibilità dei modelli rPAC SCADAPack™ 570/575 rPAC, i primi Remote Programmable Automation Controller (rPAC) in grado di condividere programmi con i PAC Schneider Electric Modicon™  M340 e M580.

“Il software “RemoteConnect™ - uno strumento tutto-in-uno che si usa per configurare e programmare SCADAPack™ 570/575, offre un editor logico che ha caratteristiche simili all’editor logico Unity Pro; gli operatori hanno quindi un’esperienza d’uso simile a quella cui sono già abituati con i PAC della linea Modicon” ha dichiarato Jean-Yves Pocthier, Global Product Manager, SCADAPack. “Questo semplificherà la programmazione e farà risparmiare tempo, sfruttando le competenze di programmazione già acquisite” .

Il software RemoteConnect è creato usando lo standard industriale FDT2/DTM, che assicura un’esperienza d’uso uniforme.

I prodotti rPAC della linea SCADAPack sono uno strumento potente per monitorare e controllare asset remoti in applicazioni upstream e midstream per l’Oil& Gas, nel settore idrico e in altre applicazioni di telemetria.  La facilità di adattamento consentita dall’uso di una piattaforma di programmazione comune permette di ridurre i costi di engineering del progetto e aumenta l’efficienza.

  • Maggiori Performance
  • Aderenza a standard aperti
  • Operatività anche in ambienti difficili

Una implementazione evoluta del protocollo DNP3 con Autenticazione Sicura, sia in modo master sia in modo slave, aiuta ad aumentare la sicurezza della comunicazione con gli asset remoti. E’ anche supportato il protocollo open-standard industriale Modbus RTU/Modbus TCP, perché è un protocollo di telemetria open-standard conforme alla norma IEC 60870-5-101/-104.

Il software RemoteConnect ha un’interfaccia di configurazione e programmazione intuitiva, potenziata da un database rPAC che utilizza oggetti con nomi definiti dall’utente. Si ottengono performance affidabili anche in ambienti difficili e geograficamente remoti, grazie alle schede elettroniche conformal-coated, in grado di avviarsi a freddo a -40°C e funzionare fino a 70°C di temperatura.

Schneider Electric ha una grande esperienza nell’offerta di soluzioni di controllo e monitoraggio efficaci per le applicazioni upstream e midstream nell’Oil&Gas e nel settore wast&wastewater.  Le soluzioni rPAC  SCADAPack 570/575 sono un’ulteriore conferma di questa storia di eccellenza: sono i primi rPAC in grado di condividere programmi con i PAC Modicon, ed è un nuovo esempio di come Schneider Electric sappia proporre i prodotti e le soluzioni di cui i clienti hanno bisogno.

See all Schneider Electric news

All news

Vuole chattare con un nostro operatore sui nostri prodotti e servizi?