Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Schneider Electric migliora i tempi per avviare la produzione e riduce i tempi di messa in esercizio con EcoStruxure Field Device Expert

  • Abbrevia fino al 75% i tempi per mettere in esercizio le apparecchiature HART
  • Semplifica il processo di commissioning aiutando a rispettare tempi e budget dei progetti di automazione
  • Amplifica efficienza e sicurezza con partenze e ripartenze più brevi; aumenta la profittabilità operativa
Stezzano (BG), 5 settembre 2018 - Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione presenta EcoStruxure™ Field Device Expert, un’applicazione che migliora la messa in esercizio, la configurazione e la manutenzione delle apparecchiature in campo per tutto il ciclo di vita dell’impianto.

Lo strumento “Intelligent Commissioning Wizard” incluso nell’applicazione automatizza l’individuazione, la configurazione, la messa in esercizio e il testing della strumentazione HART in campo connessa a un sistema di controllo distribuito (DCS) EcoStruxure Foxboro. E’ stato dimostrato che il collegamento e la configurazione automatica delle apparecchiature HART riduce di oltre il 75% i tempi di messa in esercizio, permettendo di iniziare a realizzare profitto più rapidamente.

Un report di EY[1] ha svelato che quasi i due terzi dei mega-progetti da molti miliardi di dollari continuano a sforare il budget previsto - e il 73% non rispetta le tempistiche previste” ha commentato Hany Fouda, vice president, Process Automation Offer Management and Global Sales di Schneider Electric. “Automatizzando il processo di commissioning, Field Device Expert migliora in modo significativo i tempi per avviare la produzione e riduce le difficoltà, con un impatto immediato sulla profittabilità del progetto. Ad esempio, in un caso il calcolo del ritorno sull’investimento ha evidenziato un risparmio di tempo pari a 96 giorni, equivalente a 24 milioni di dollari di produzione in più”.

La tradizionale metodologia manuale per il commissioning delle apparecchiature richiede un intenso impiego di risorse umane; è un processo soggetto ad errore, che richiede molto tempo e dipende dall’esperienza specifica di chi se ne occupa. Automatizzando il processo di configurazione e commissioning, Field Device Expert cambia radicalmente l’esecuzione dei progetti di automazione, minimizzando le dipendenze hardware e la necessità di fare engineering personalizzato; inoltre, offre più flessibilità nella progettazione, ottimizzando tempistiche e sequenza delle attività.

Ad esempio, con i metodi tradizionali ci possono volere fino a 50 minuti per configurare ogni asset. Con lo strumento Intelligent Commissioning Wizard di Field Device Expert si impiegano appena 15 minuti, ovvero il 70% di tempo in meno. Una volta che l’impianto è operativo, Field Device Expert continua a semplificare la configurazione e il “Condition Monitoring” per tutto il ciclo di vita, rendendo più rapidi e semplice i riavvii che si verificano, ad esempio, dopo l’esecuzione di una manutenzione o di un qualsiasi spegnimento.

Come parte della piattaforma e architettura EcoStruxure di Schneider Electric, Field Device Expert contribuisce a migliorare l’efficienza, la sicurezza, la produttività e la profittabilità. EcoStruxure è la piattaforma e architettura di sistema aperta, interoperabile e abilitata dall’IoT, che punta su sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità e connettività per produrre valore aggiunto.

Field Device Expert è completamente integrato in Foxboro DCS. Ecco le sue principali caratteristiche.
  • I dati disponibili in Field Device Expert possono essere usati da EcoStruxure Maintenance Advisor, una piattaforma per la manutenzione predittiva e il supporto decisionale che riduce i tempi di configurazione e l’errore umano.
  • Lo strumento Intelligent Commissioning Wizard permette di arrivare più rapidamente ad avviare la produzione e riduce sforzo e durata del processo di commissioning. Con questo strumento, gli ingegneri possono mettere in esercizio le apparecchiature 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza costi di straordinario in più.
  • Device Replacement Wizard è uno strumento che riduce in modo significativo il tempo necessario a sostituire la strumentazione HART e le competenze necessarie per farlo, operando su singoli device o in maniera massiva su molteplici device. Anche quando si sostituisce un’apparecchiatura con una diversa da quella vecchia, il software esegue automaticamente il tutto riducendo di molto i tempi di downtime.
  • Single Information Repository è una funzionalità che incrementa safety e security eliminando costosi errori. Le preziose informazioni generate in ogni fase della gestione delle apparecchiature sono salvate in un unico database, per poter essere usate durante tutto il ciclo di vita delle stesse. Il database unificato al DCS elimina i problemi di duplicazione e di non corrispondenza che si hanno comunemente quando il sistema di gestione degli Asset è separato dal DCS. Questo inoltre fa risparmiare ulteriori risorse, fornendo un unico backup unificato.
  • La gestione dei permessi di accesso per le apparecchiature legate alla sicurezza aderenti alla normativa con IEC61511-1, lo standard industriale prevalente che stabilise le best practice di progettazione dei sistemi di sicurezza di processo industriale usando la strumentazione.
  • La libreria della strumentazione HART disponibile in bundle aiuta a installare più rapidamente i device, elimina l’incopatibilità di versione ed elimina i rischi di cybersecurity che altrimenti nascevano dal dover spostare la documentazione dalla pagina web del consorzio HART per inserirla nel sistema. Questo inoltre evita che gli utenti ricerchino e scarichino file da Internet in quanto non più necessario.
  • Compatibile con il frame FDT 2.0 sfrutta le più recenti tecnologie (.NET over ActiveX/COM) e supporta firme digitali per prevenire le manomissioni.
  • L’interoperabilità con qualsiasi device di qualsiasi vendor e con qualsiasi protocollo: grazie all’interoperabilità del sistema di controllo Foxboro DCS e alle funzionalità any-bus, gli utenti possono mantenere le loro preferenze perché il sistema si adatta alle scelte che fanno.
  • Il supporto diagnostico avanzato per i device type manager (DTM) integrati nella strumentazione dai vari vendor permette al personale tecnico di manutenzione di accedere a una diagnostica evoluta, scritta specificamente per ogni prodotto dal suo produttore. Lo strumento FDT/device type manager permette di usare un’interfaccia utente flessibile, graficamente ricca e di realizzare una diagnostica completa per la strumentazione in campo, anche per quella più complessa come i posizionatori.

Il nostro impegno è aiutare i clienti ad ottenere più valore dai loro asset e dagli investimenti in automazione di processo” ha aggiunto Fouda. “Il nostro obiettivo è supportare i clienti nel passaggio ad un’operatività digitalizzata sicura, che consenta loro di avere il controllo di tutte le variabili di business critiche: safety, security, efficienza, affidabilità e – soprattutto – profittabilità. Field Device Expert e Intelligent Commissioning Wizard sono esempi perfetti del modo in cui aiutiamo i clienti a trasformare i loro sistemi e le loro soluzioni di automazione di processo in motori di profitto per l’impresa”. 


1.https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-spotlight-on-oil-and-gas-megaprojects/$FILE/EY-spotlight-on-oil-and-gas-megaprojects.pdf

See all Schneider Electric news

All news

Vuole chattare con un nostro operatore sui nostri prodotti e servizi?