{}

Cerca nelle Domande frequenti

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}

ATV71 - I parametri "corrente nominale motore" (nCr) e "corrente termica motore" (ItH) posso impostare un valore tra 0,2In e 1,5In. Cosa significa?

Il valore da impostare in "nCr" e "ItH" è sempre quello scritto sulla targhetta del motore.

Nei parametri nCr e ItH la dicitura "da 0.2 a 1.5 In" si riferisce al range di regolazione dei parametri dove "In" dipende dal calibro del variatore.
Ad esempio in un inverter ATV71HD15N4 non possiamo inserire un valore di corrente nominale inferiore a 8.2A o superiore a 49.5A.

È stato utile?

Approfondisci
Approfondisci