FAQ tecniche

Fai una domanda

Come configurare la funzione Web Gate con il software Vijeo Designer?
Per configurare  la funzione Web Gate con VijeoDesigner procedere come segue:  Nelle proprietà dell'apparecchio da configurare:  Attivare la funzione...
Come configurare la funzione di regolazione PI per un variatore ATV31 ?
Configurazione del  variatore ATV31 per un impiego in Regolazione PI  Nel nostro esempio:  i parametri sono quelli della preregolazione di base (caso...
E' possibile utilizzare una base Telefast ABE7CPA02 al posto di una base ABE7CPA01?
No perchè la base ABE7CPA01 è dedicata ai controllori TSX Micro (TSX37) e la base ABE7CPA02 è specifica per i TSX Premium (TSXP57).
Che cosa significa il messaggio di avviso di PL7: "file di sistema mancante o errato. Reinstallare il catalogo d'I / O".?
 Contesto: All'apertura di un programma controllore (file.STX) PL7 Micro, Junior o Pro visualizza il seguente messaggio: "File di sistema mancante...
Quanti moduli di estensione ingressi/uscite distribuiti Advantys OTB si possono associare ad un modulo interfaccia OTB?
Il numero massimo di moduli di estensione I/O associabili ai moduli interfaccia OTB1E0DM9LP, OTB1C0DM9LP e OTB1S0DM9LP è 7.
Esiste un meccanismo elettrico per riattivare in remoto gli interruttori automatici magnetotermici GV2/GV3/GV7 ?
Non esiste alcun meccanismo elettrico per il comando a distanza degli interruttori GV2/GV3/GV7. Questi dispositivi sono disponibili per gli interruttori...
Quali sono le pressioni di rottura dei pressostati elettromeccanici XML?
"Le diverse definizioni di pressione ''limite"" per i pressostati elettromeccanici XMLxx sono le seguenti : Pressione minima di rottura. Si tratta...
Quali sono le sostituzioni dei moduli di espansione TWD della gamma Twido?
I moduli di espansione TWD sono sostituiti dai moduli TM2, che assicurano una compatibilità ascendente totale. Questi moduli possono quindi essere...
Quanti slave è in grado di gestire il modulo master ASI TWDNOI10M3?
Il modulo TWDNOI10M3 (Master ASI per controllore Twido) può gestire fino ad un massimo di 62 apparecchi slave digitali e 7 apparecchi slave analogici.
Esistono dei moduli d'ingresso analogici 8 vie per sonde PT100 o PT1000 nella gamma Twido?
Sì.  Per le applicazioni  HVAC (1) o di refrigerazione sono disponibili due moduli che permettono di collegare 8 sonde di temperatura RTD  (PT100...
Risultati 71 - 80 di 100