1. Che cosa sono i servizi per Data Center?
Un Data Center è una componente essenziale che svolge un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento di qualsiasi organizzazione. Per la manutenzione di un Data Center, quindi, è fondamentale rivolgersi a un'azienda esperta in hardware, software, personale e processi. Schneider Electric fornisce soluzioni su più fronti, ad esempio infrastrutture ad alta densità, software affidabili, servizi digitali, progetti ad alta efficienza e così via. Un team di professionisti efficienti fornisce servizi di qualità che contribuiscono in modo sostanziale alla longevità di un Data Center.
2. Che cos'è un Data Center sostenibile?
Un Data Center sostenibile è anche noto come Data Center ecologico; si concentra sull'efficienza energetica e ha un impatto minimo sull'ambiente. L'obiettivo principale di un Data Center sostenibile è migliorare continuamente la riduzione della domanda di energia. Schneider Electric offre un'ampia gamma di soluzioni come la consulenza sulla strategia delle emissioni di carbonio, i principi circolari per la conservazione delle risorse e le emissioni di CO2 e progetti di Data Center efficienti in termini di risorse per migliorarne la sostenibilità complessiva.
3. In che modo i Data Center possono essere più sostenibili?
Con la crescente consapevolezza dell'ambiente nel mondo, cresce anche la domanda di una migliore pianificazione del Data Center. Un Data Center è una componente fondamentale presente in ogni organizzazione ed è principalmente responsabile dell'elevato volume di dati e dell’archiviazione delle applicazioni. Esistono diversi modi per ridurre le emissioni di carbonio e di gas a effetto serra e rendere un Data Center più sostenibile ed ecologico. Schneider Electric si concentra su tecnologie di risparmio energetico che garantiscono un'emissione minima di gas serra. Oltre all'ampia gamma di servizi, abbiamo anche creato un Data Center ibrido che riduce la produzione di energia elettrica utilizzando la virtualizzazione e la rete software. Migliora in modo significativo la riduzione della domanda ambientale, rendendo il Data Center più sostenibile per un futuro più luminoso e salutare.