Basati sui più recenti standard relativi alla sicurezza informatica e IEC 61850, i nostri sistemi di automazione delle sottostazioni (SAS) offrono una migliore interoperabilità, connettività e sicurezza.
Scopri i prodotti e le soluzioni
EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor
I sistemi di reti di distribuzione basati sullo standard IEC 61850 stanno diventando sempre più intelligenti e complessi, ma i problemi di prestazione, affidabilità e scalabilità non sono stati eliminati.
EcoStruxure™ Asset Advisor
Un guasto del sistema di distribuzione elettrica potrebbe causare gravi interruzioni o addirittura il fermo totale delle attività dell'impianto. Proteggete le vostre risorse con il sistema EcoStruxure™ Asset Advisor.
Controller e RTU
La gestione delle risorse per l'operatività della rete richiede un monitoraggio e un controllo da remoto. Delle strategie efficaci possono includere architetture, protocolli legacy e mezzi di vario tipo.
Scopri i prodotti e le soluzioni
Relè di protezione
I relè di protezione offrono quella fondamentale sicurezza necessaria per il funzionamento della vostra rete. Finalizzati primariamente a migliorare la sicurezza operativa, i nostri dispositivi completi offrono dei principi di funzionamento comprovati e delle funzioni in grado di incrementare l'affidabilità e la sicurezza. Le funzioni relative alla sicurezza operativa e informatica vi consentono di controllare e monitorare meglio l'accesso al dispositivo, con una conseguente riduzione della vostra esposizione ai rischi.
White paper
Ottimizzazione degli schemi di protezione e controllo basati su messaggi GOOSE
White paper
Valutazione dei vantaggi della protezione contro gli archi elettrici offerti dalla comunicazione IEC 61850
Scopri i prodotti e le soluzioni
Sicurezza informatica
Migliorate l'affidabilità dei nodi della rete senza ripercussioni negative su regolamenti, sicurezza, black-out, reputazione, premi assicurativi e profitto. La soluzione EcoStruxure™ Substation Operation è facile da utilizzare e da gestire, oltre che affidabile, economicamente accessibile, aperta e interoperabile.
White paper
Linee guida per lo sviluppo e la valutazione della sicurezza informatica delle sottostazioni elettriche
Blog
Focalizzatevi sulla vostra strategia di gestione dei rischi: la sicurezza informatica per le reti intelligenti.