{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

インバーター/ ATV312シリーズを使用した速度制御のアナログ入力動作

Q: ATV312シリーズを使用して速度制御をアナログ入力で6m/min~60m/minの速度で動作させている。
このとき6mの速度から60mへボリュームを早く調整すると負荷がかかり停止する。
停止しないための対策方法はありますか?

A: 速度周波数制御をしているので急激な加速が起きていると思われます。
その場合は加速時間(ACC)工場出荷時3秒になっていますが、その時間をあげて調整(SEt→ACC)していただく必要があります。
ただし、全体の始動時の速度に影響します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る