{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

ソフトスタータATS48においてバイパス端子は何のために必要ですか?

バイパス中(定格運転中)にモータ電流を監視するためバイパス端子を設けています。 (バイパス端子を使用しないとソフトスタータ内部に電流が流れないため異常トリップします。)

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る