{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Video:ATV320/ PCを接続する方法(Ethernetケーブル)

本FAQでは下記を説明します
・SoMoveとATVシリーズを接続してプロジェクトデータを送受信したい。
・SoMoveでATVシリーズをモニタリングしたい。

使用機材
対象ソフト:SoMove
対象機種:ATV320
接続方法:Ethernetケーブル

事前準備
SoMoveを操作する前に以下の操作を行います。
・Ethernetケーブルの接続
PCとATVシリーズをEthernetケーブルで接続してください。
・IPアドレスの確認
本体のジョグダイヤルを操作して下記の項目をご確認ください。
[CONF] → [FULL] → [COM-] → [CBD-] →
・[IPC-] : IPアドレス [IPC1]~[IPC4]
・[IPM-] : サブネットマスク [IPM1]~[IPM4]
・[IPG-] : デフォルトゲートウェイ [IPG1]~[IPG2]
※IPアドレスの設定方法については別の動画を
ご用意しておりますのでそちらをご参照ください。
「ATVシリーズのIPアドレスを設定する方法」

以上で事前の準備は終了です。
次はSoMoveを起動して、接続の操作を行います。

1.[Edit Connection / Scan]を選択

2.[Modbus TCP]を選択

3.[Advanced Setting]を選択

4.[Scan]タブを選択

5.[Scan Network]を選択
=>接続されている製品が検出されます。

6.[Connect]を選択して接続してください。

7.接続を確認する画面が出れば完了です。
=>ATV320の場合はチェックと[OK]で進みます。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る