FAQを参照する
Air Distribution Unit (ACF003) 設置可能環境
ADU : Air Distribution Unit(ACF003) の設置可能環境についての説明です。
【設置可能環境】
- 電源 : 100V 50Hz/60Hz
- 使用可能周囲温度 : 0~40℃
- 使用可能周囲湿度 : 5~95% (結露無き事)
動作時に騒音レベルが73dBA(1mにて) となります。
ラックの最下部にフィルタトレーを設置する空間が必要となります。
フィルタトレーを設置するために、ラック底部に以下のスペースがあることをご確認ください。
- 幅 335mm
- 奥行き 530mm〜580mm
床下送風の際には、床に下記開口が必要になります。(ラック下前開口も設置可ですが、密封性が悪くなります)
ラック最下部に空間がない場合は、4U (2U:ファンユニット, 1U:フィルタトレー, 1U:吸気用スペース)程度、占有することとなります。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: