Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズのディスプレイ インターフェース、
Configuration (設定)の項目についての説明です。
Configuration (セッテイ) の項目では、UPS本体に保存される各種設定項目の内容確認、変更が可能です。
前面パネルの操作ボタンの上下キーで、メインメニューから Configuration (日本語表示:セッテイ)をエンターキーにて選択、
∨キーにて各項目の状態が以下の順に表示されます。
| SMT, SMXシリーズの LCD, 操作ボタン配置 | SMT1200RMJ1Uの LCD, 操作ボタン配置 |
| 項目 | 表示例 (英語) | 表示例 (日本語) | 内容 | デフォルト | |
1 | 言語 | Language: | ゲンゴ: | ディスプレイの言語の設定です | English |
2 | 電源品質設定 | Local Power | ゲンチ デンリョク | 利用環境の電力状態に応じて設定を変更ください | Good |
3 | メニュー タイプ | Menu Type: | メニュー タイプ: | ディスプレイのメニュータイプを設定できます | Standard |
4 | アラーム音 | Audible Alarm: | アラームオン: | アラーム音 (警告音)を設定できます | ON |
5 | LCDバックライト | Display: | ディスプレイ: | LCDのバックライト設定 | Auto Dim |
6 | バッテリ装着時期 | Battery Install | バッテリ インストール | バッテリー装着時期 (月-年) の設定 | − |
7 | 初期値へ戻す | Reset to Factory | コウジョウ ショキチ ヘ | 工場出荷時の設定に戻す | No |
【備考】
2. 電源品質設定について
UPSを利用している環境の電力状態に応じて設定を変更ください。この選択した感度、トランスファーポイントを最適な設定にします。
感度、トランスファーポイントを別途、個別に変更した場合にはこの項目にはCustomと表示されます。
4. アラーム音
本項目にてアラーム (警告音) のOn/Offの選択、設定が可能ですが、警告音は有効な装置の状態把握の手段であり、Onのまま運用いただくことを推奨致します。
・メインメニュー
Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) ディスプレイ メニュー [Main・メイン]
公開先: Schneider Electric 日本