▼対象機種
LOUTシリーズ
LOUTシリーズ(ブザー付き)
ROTシリーズ
LEUTシリーズ
LEUTシリーズ(ブザー付き)
RETシリーズ
ポールの長さをご指定の上でご発注可能です。
標準型式から長さを10mm単位で変更可能です。
ポールの長さ指定できる製品は、以下をご参照ください。
積層式表示灯 ポール長変更について(対象機種一覧)
L寸法:ポール全体の長さ (Aの部分)
T寸法:露出しているポールの長さ (Bの部分)
ポールの長さは 「L=450」といった形で、L寸法での指定を承っています。
T寸法での長さ指定については、以下の数式を参考にしていただき、L寸法に換算の上で、L寸法にて (弊社製品販売店に) ご発注ください。
【グループA】
LOUTシリーズ
LOUTシリーズ(ブザー付き)
ROTシリーズ
T寸法+37mm=L寸法
LOUTシリーズ
https://www.proface.com/ja/product/signaling/tower/LOUT
LOUTシリーズ(ブザー付き)
https://www.proface.com/ja/product/signaling/tower/LOUT_Buzzer
ROTシリーズ
https://www.proface.com/ja/product/signaling/tower/ROT
【グループB】
LEUTシリーズ
LEUTシリーズ(ブザー付き)
RETシリーズ
T寸法+45mm=L寸法
LEUTシリーズ
https://www.proface.com/ja/product/signaling/tower/LEUT
LEUTシリーズ(ブザー付き)
https://www.proface.com/ja/product/signaling/tower/LEUT_Buzzer
RETシリーズ
https://www.proface.com/ja/product/signaling/tower/RET
補足:
ボディに入り込む長さ= 19mm ※LOUT/LEUT/ROT/RETシリーズ すべて同じ
公開先: Schneider Electric 日本