Network Management Card3に付属USBケーブルを使用した固定(静的)IPアドレス設定、
設定内容確認の方法についての説明です。
【対象製品】
Network Management Card 3 (AP9640J)
Network Management Card 3 EM (AP9641J)
Network Management Card 3の機能を内蔵する製品
・Smart-UPS SRTシリーズ
・ラックマウントPDU
はじめに
Network Management Card 3 は出荷時には DHCP & BOOTPによる自動割付に設定されており、
カードにデフォルトのIPアドレスは設定されておりません。
ご使用されるにあたり、固定(静的) IPアドレスを割り振る場合には製品に対して設定が必要になります。
以下、付属のUSBケーブルを使用して、ターミナル等を用いた固定(静的)IPアドレスの設定方法の説明です。
同様の方法にてNetwork Management Card 3に対して割り振ったIPアドレスが不明の場合や、
ネットワークでアクセス出来ない場合などにもNetwork Management Cardの状態を把握することが可能です。
TeraTermなど、ターミナルソフトウェアを予めコンピューターに用意のうえ、設定してください。
ご紹介 : UPS本体メニューでのIPアドレス設定方法 - 推奨設定方法 UPSにLCDパネルがついたモデルにNetwork Management Cardを装着する場合には、 UPS前面液晶パネルのメニュー画面からIPアドレスの設定, 確認が可能です。 UPS本体でIPアドレスを割り付ける場合には、 設定用のコンピューター, ターミナルソフトを用意する必要がありません。 ・Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズ Network Management CardのIPアドレス Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ) 前面液晶パネルでの設定方法 ・Smart-UPS SRTシリーズ Network Management CardのIPアドレス Smart-UPS SRTシリーズ 前面液晶パネルでの設定方法 IPアドレスは上記のUPS本体メニューで設定いただくことを推奨しております |
以下にmicroUSBを用いたターミナルソフトウェアでの設定方法について説明いたします。
【設定方法】
1. Network Management Card 3のUSBコンソールポートとコンピュータのComポートを
付属のmicroUSBケーブルで結線してください。 *1
この際にUPSに組み込んだNetwork Management Card 3が通電されて正常に起動して、
右側のステータスLEDが緑色に点灯していることを確認ください。
*1 ラックマウントPDUにはケーブルは付属されておりません。市販のmicro USBケーブルをご使用ください。
図2. Smart-UPS SRTシリーズ Network Management Card 3内蔵モデルのコンソールポートの例
2. ポートの確認
付属のUSBケーブルとコンピューターを接続することで、デバイスとして認識され、
Windowsの場合には、デバイスマネージャーのポート (COM と LPT) の項目で、
"USB シリアル デバイス (COM4)" など、USBシリアルデバイスが接続されているポート番号が表示されます。*2
図3. Windows デバイスマネージャー表示例
*2 デバイス マネージャーにポート(COM と LPT)の項目が表示されていない場合には
デバイスマネージャーのメニュー 表示のなかの "非表示のデバイスの表示" を選択すると表示されます。
3. ターミナルプログラムを開きます。(例: teraTerm等 )
シリアルポートの項目で、2.で確認したUSB Serial Portを選択します。
図3. Tera Term のシリアルポート指定の画面例
4. "Enterキー" を入力したうえで、
表示されるUser名、パスワードを入力します。
| User Name :apc Password : *** |
デフォルトはUser Name: apc、Password: apc いずれも小文字で" apc "です。
* スーパーユーザーアカウントの最初のログインでは、ユーザー名はapcになります。
ログイン後に新しいパスワードを入力するように要求されます
上記で認証されるとメニュー画面が表示されます。
以下の手順にてIPアドレスのマニュアル設定を行ってください。
5. tcpipコマンドを使い、各IP設定を行います。
Schneider Electric Network Management Card AOS v2.5.0.8 (c) Copyright 2023 All Rights Reserved Smart-UPS APP v2.5.0.6 ------------------------------------------------------------------------------- Name : AP9640 Date : 01/01/2024 Contact : Unknown Time : 00:00:00 Location : Unknown User : Super User Up Time : 0 Days 0 Hours 1 Minute Stat : P+ N4? N6? A+ ------------------------------------------------------------------------------- IPv4 : Enabled IPv6 : Enabled Ping Response : Enabled ------------------------------------------------------------------------------- HTTP : Enabled HTTPS : Enabled FTP : Disabled Telnet : Disabled SSH/SCP : Enabled SNMPv1 : Read/Write SNMPv3 : Disabled Modbus TCP : Disabled BACnet/IP : Disabled ------------------------------------------------------------------------------- Super User : Enabled RADIUS : Disabled Administrator : Disabled Device User : Disabled Read-Only User : Disabled Network-Only User : Disabled Type ? for command listing Use tcpip command for IP address(-i), subnet(-s), and gateway(-g) apc> tcpip - i [IPv4アドレス] E000: Success Reboot required for change to take effect apc> tcpip - s [サブネットマスク] E000: Success Reboot required for change to take effect Apc >tcpip - g [デフォルトゲートウェイ] E000: Success Reboot required for change to take effect |
例:
| IPv4 アドレス設定 | tcpip -i 192.168.0.10 |
| サブネットマスク | tcpip -s 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | tcpip -g 192.168.0.1 |
注1: 上記のコマンドとスイッチ, 値の間にはそれぞれ ワンスペース入れます
6. 設定した各IP設定を適用するために一度ログアウトし、自動rebootを待ちます。
* このリブートはNetwork Management Cardの再起動です。UPSの出力には影響ありません
7. ターミナルプログラムを一度閉じます
8. reboot完了まで待ち、再度ターミナルプログラムでアクセス、Enterを入力し、再度ログインを行います。
| User Name :apc Password : *** Schneider Electric Network Management Card AOS v2.5.0.8 (c) Copyright 2023 All Rights Reserved Smart-UPS APP v2.5.0.6 ------------------------------------------------------------------------------- Name : AP9640 Date : 01/01/2024 Contact : Unknown Time : 00:00:00 Location : Unknown User : Super User Up Time : 0 Days 0 Hours 1 Minute Stat : P+ N4+ N6? A+ ------------------------------------------------------------------------------- |
* 7.のターミナルプログラムから抜けずに画面が出た場合やリブート前にエンターキーを押してアクセスすると
ブートモードに入り、BM> と表示されることがあります。
BM> と表示された場合には、 boot と入力してエンターでNetwork Management Card 3を起動してください
9. 設定した、各IP設定の状態を確認します。
apc>tcpip E000: Success IP Address: xxx.xxx.xxx.xxxx MAC Address: xxx.xxx.xxx.xxxx Subnet Mask: xxx.xxx.xxx.xxxx Gateway: xxx.xxx.xxx.xxxx Domain Name: example.com Host Name: APC |
10. Network Management Card からログアウトします。
apc>quit Bye |
11. 設定終了です。
Network Management Card 3と接続しているUSBケーブルを取り外してください。
Webブラウザ等でネットワーク経由でのログイン可能です。
USBケーブルを抜いた状態でアクセスしてもログインが出来ない場合には
項目1〜8に従い、設定したIPアドレスが反映されているか確認をしてください。