本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV320シリーズ/ 運転できる周波数の範囲を変更する方法は?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
ConF>FULL>SIM-LSP最小基準値におけるモーター周波数 (Hz)0~HSP(Hz)0HzP.90
ConF>FULL>SIM-HSP最大基準値におけるモーター周波数 (Hz)0~tFr(Hz)bFr=50Hzの時 50Hz
bFr=60Hzの時 60Hz
P.90

DIAL


[LSP]~[HSP] の範囲が運転できる周波数となります。
そのため、[LSP] および [HSP] の設定を必要に応じて変更ください。

[HSP] の最大値を定義している [tFr] については以下FAQを参照ください。
ATV320シリーズ/ 60Hz以上で運転できますか?

対象機種:ATV320シリーズ
参考資料:ATV320シリーズ プログラミングマニュアル