安全計装システム(SIS)とは
危険な可能性のある産業プロセスでのイベントを自動的に防止し、軽減するように設計されたオペレーティングシステムです。通常、業界ではリスクの高い状況や課題でSISを使用しています。そのため、化学加工、石油・ガス、発電、または化学事業では、このような安全計装機能を利用することが多くあります。安全な状態を確保し信頼性を高めるため、これらのシステムは通常3つのコンポーネントで構成されます。プロセス内の危険な状態やイベントを検出するセンサー、収集したデータセンサーを解釈するロジックソルバー、危険な状態を防止または軽減するためのアクチュエーターがあります。
SISのメリットとは
まず、SISは安全性を高めます。この制御システム一式は、危険な状況を防止または軽減することで、人だけでなく財産や環境も保護します。もう一つ重要なことは、SISは信頼性が高いことです。これにより、安全な運用と短いダウンタイムが実現します。計画外のシャットダウンがなくなります。これは、コスト削減と生産性の向上を可能にする大きな利点となります。今日の規制は、あらゆるプラントや施設にとっての重要な要素です。このような安全規制に準拠したシステムを構築することは、検討すべき重要なメリットです。興味深いことに、SISにより安全性と信頼性が向上することによりオペレーターや工場管理者が自信を持ち、国際規格に従って文書化プロセスをよりスムーズに行うことができます。
Triconex 安全 計装 システムが提案するに値するソリューションである理由
EcoStruxure Triconex Safety 計装システムは30年以上の連続安全稼働を提供できます。さらに、高可用性且つ高信頼性デバイスの代表的な製品群であり、安全性(SIL3)に関してTÜV Rheinlandの認証を取得しています。継続的な運用による人、資産、利益の最高レベルの保護は、信頼性、低い運用リスク、最高レベルのパフォーマンスに変換されます。