未来のEV急速充電ハブ

EV急速充電がビジネスにとって重要な理由
より多くの企業が自社のフリートを電化する中、電気自動車への移行が円滑かつ収益性のあるものとなるよう確保することが重要である。より高速で高出力な充電への進化を支えるには、最適化され、効率的で、拡張性のあるソリューションを提供できるパートナーが必要です。
EV急速充電ハブの最高性能を解き放つ
動的エネルギーと負荷管理システム
拡張性があり、最終配送ルートと配送センターにシームレスなユーザーエクスペリエンスを提供するエンドツーエンドのデジタルソリューション。
EVフリート充電用電気インフラ
市場投入までの時間を短縮するために標準化されつつも、カスタマイズ性と拡張性を兼ね備えたソリューションです。

DELMSについて知っておくべき3つのこと
当社のダイナミックエネルギー負荷管理システム(DELMS)が、EVフリートの充電を最適化する仕組みをご覧ください。コスト削減、グリッドの過負荷回避、再生可能エネルギーの統合——これらすべてをスマートなリアルタイムエネルギー管理で実現します。
EVフリート充電の需要拡大の主な要因は何ですか?
EVフリート充電に対する需要の急増は、いくつかの重要な要因によって促進されています。電気自動車(EV)用バッテリーのコストが大幅に低下しており、EVは様々な運用がしやすくなっています。同時に、フリートや商用トラック向けの新たな脱炭素化目標が、より環境に優しい輸送手段の推進を促しています。OEMメーカーはEVの成長に強くコミットしており、2020年比でEVの台数は3倍に増加すると予測されています。さらに、各国政府は厳格な規制と優遇措置を導入しており、特にラストマイル配送や都市交通といった要求の厳しい用途において、電気自動車の導入を加速させています。これらの複合的な要因は、フリートの電化への急速な移行を支える堅牢なEV充電インフラの緊急の必要性を浮き彫りにしています。
Schneider Electricのソリューションは、超急速充電やデポ充電を含む、フリート電化の固有のニーズにどのように対応していますか?
急速充電インフラは、電気バスと電気トラックの運用を最適化するために極めて重要であり、日々のスケジュールとダウンタイムの効率的な活用に不可欠な迅速なターンアラウンド時間を可能にします。また、長距離ルートにおける走行中の充電を可能にし、運用上の柔軟性を高めます。Schneider Electricは、最適化され、効率的で、高い拡張性を備えた包括的なフリート充電ソリューションを専門としています。
当社の提供品は、個別の電源コンポーネントからスケーラブルなモジュール式ソリューションに至るまで、サプライチェーンの複雑さを簡素化する包括的な電気インフラソリューションを網羅しています。これには、デポ充電および超急速充電のニーズに合わせて設計された中電圧および定電圧開閉装置、変圧器、AC/DC充電器が含まれます。ハードウェアを超えて、Schneider Electricはダイナミックエネルギー負荷管理システム(DELMS)を通じてエンドツーエンドのデジタル層を提供します。このソリューションは充電プロセスを最適化し、電気的信頼性を確保し、運用効率を向上させ、電力品質のコンプライアンスを維持し、優れた資産パフォーマンス管理を実現します。この統合デジタルレイヤーは、エッジ、クラウド、またはその両方に展開可能であり、電気インフラの設備投資を最大30%削減し、運用コストを最適化することで、稼働率と顧客満足度を最終的に向上させます。代表的な事例がBrookville Smart Energy Bus Depotでの取り組みです。EVインフラ向けにマイクログリッド運用を統合した負荷・電力管理システムを導入した結果、44台の電気バスにおいて生涯排出量を62%削減し、99.9%の耐障害性を実現しました。