1. クラウドサービスプロバイダーの役割
クラウドサービスプロバイダーは、個人や企業に合わせて調整したクラウドベースのプラットフォーム、アプリケーション、インフラストラクチャ、ストレージサービスを提供します。クラウドサービスには、SaaS (Software as a Service)と呼ばれるソフトウェア、PaaS (Platform as a Service)と呼ばれるアプリケーションをホストまたは開発するためのコンピューティングプラットフォーム、またはIaaS (Infrastructure as a Service)と呼ばれるコンピューティングまたはネットワークインフラストラクチャ全体が含まれます。クラウドサービスプロバイダーは、これらのサービスをネットワーク接続を持つ個人または企業がアクセスできるデータセンターでホストします。規模と効率の面で、クラウドプロバイダーやサービスプロバイダーのメリットが大きく影響します。社内のソフトウェア、アプリケーション、およびサービスをサポートするためのインフラストラクチャを構築する企業や個人の代わりに、このようなサービスをクラウドサービスプロバイダーから購入することができます。サービスプロバイダーは、1つの共有インフラストラクチャを通じて複数の顧客を支援します。堅牢なクラウドサービスプロバイダソリューションは、ビジネス全体の効率を高め、サイクルタイムを短縮し、コストを削減し、リスクを管理するのに役立ちます。
2. クラウドコンピューティングサービスを改善する方法とは?
技術の進歩により、クラウドサービスプロバイダーはサービスとソリューションを改善するための道が開かれました。しかし、幅広いクラウドサービスプロバイダーのソリューションが提供されているため、クラス最高のソリューションを選択するのは非常に難しいかもしれません。最適なソリューションを選択するために、シュナイダーエレクトリックはクラウドおよびサービスプロバイダー向けEcoStruxureを、クラウドおよびコロケーションサービスプロバイダー向けのワンストップソリューションとして提供しています。これは、クラウドサービスプロバイダソフトウェア、コネクテッド製品、エッジ制御、アプリケーション、サービスを含むIoT対応プラットフォームです。EcoStruxureを使用すると、データセンターの導入を迅速化し、容量を高め、操作を簡単に拡張し、コストを削減できます。また、新しいデータセンターの構築や、既存のデータセンターのアップグレード、改良、または最新化にも役立ち、パフォーマンスの向上とコストの削減を実現します。シュナイダーエレクトリックのコロケーションソリューションは、マイクログリッドソリューション、機械システム、配電システム、ITルームなど、さまざまな分野に応用できます。