Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Что такое базовый ток (Ib) и номинальный ток (In) в Sepam?

In — номинальный первичный ток защищаемого объекта (фазный ток). Диапазон 1–6250 А — это диапазон, который Sepam может учитывать.

Ib — базовый ток, равный номинальному току вторичной обмотки ТТ (обычно 1 А или 5 А), используется как опорная величина для уставок.

Пример расчёта:

Объект: линия 630 А
ТТ: 630/5

  • In = 630 А (первичный ток объекта)
  • Ib = 5 А (вторичный ток ТТ)
  • Коэффициент ТТ = In / Ib = 630 / 5 = 126

Выбор уставки I>:

  • Допустим, хотим отключение при 1,2 × In (≈ 756 А).
  • В Sepam уставка задаётся как кратность Ib:

I>=1,2×Ib=1,2×5=6 А
Sepam пересчитает:

6 А×126=756 А (первичный)


Уставка должна быть выше максимального рабочего тока, но ниже тока повреждения, чтобы:

-Не отключать при нормальной нагрузке или кратковременных пусковых токах.

-Надежно отключать при аварии.

Ориентир — номинальный ток объекта (In).