Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Vijeo Citect. Установка Rolling Patches и Service Packs на SCADA 2015 (V7.50 +)
Вопрос (Проблема):
Vijeo Citect. Установка Rolling Patches и Service Packs на SCADA 2015 (V7.50 +)

Серия/Окружение/Версии:
Vijeo Citect, Citect SCADA 2015 (V7.50 +)

Решение:
Для SCADA 2015 (v7.50) и следующих версий, обновления выпускаются для известных проблем вместо создания отдельных или комбинированных исправлений, как это сделано в предыдущих версиях SCADA.
Выпускаются отдельно Service Packs и небольшие исправления Rolling Patch. Все обновления выпускаются с Заметки о выпуске со списком всех исправлений. Обновления Rolling Patch выпускаются в режиме добавления новых исправлений к выпущенному ранее обновлению так Patch (скажем, Patch 2) будет включать в себя все исправления предыдущих Patch (скажем Patch 1).
Пожалуйста, обратите внимание, только один Patch может быть установлен в системе. Например, если требуется установить последнее обновление, например, Patch 2 на ПК, где установлен Patch 1, перед установкой Patch 2 необходимо деинсталлировать Patch 1.
Однако, это не так при установке Service Pack для SCADA 2015 (v7.50). Эти обновления могут быть установлен поверх всех Rolling Patch (ранее установленных на машине) без необходимости их удаления.