¿Cuál es la diferencia entre una velocidad de transmisión expresada en baudios o en bits por segundo?
A la hora de hablar de velocidad de transmisión en redes de comunicaciones, se utiliza tanto el concepto de ‘Bps’ (bits por segundo) como de ‘baudios’.
Definiciones genéricas:
Entonces, cuando se da el caso que cada símbolo representa un bit de información, las velocidades de Bits por segundo y Baudios coinciden.
La velocidad en baudios se calcula de la siguiente forma:
Ejemplo:
En cálculo teórico del tiempo de retardo entre caracteres sabiendo la velocidad de transmisión (en bits por segundo o Bps) y la cantidad de datos a transmitir:
Definiciones genéricas:
- Bits por segundo (b/s o bps): Número de pulsos por segundo
- Baudios (Bd): Número de veces que una señal de comunicaciones cambia de estado por segundo
Entonces, cuando se da el caso que cada símbolo representa un bit de información, las velocidades de Bits por segundo y Baudios coinciden.
La velocidad en baudios se calcula de la siguiente forma:
- Velocidad en Baudios = Velocidad en Bps / número de bits por símbolo.
Ejemplo:
En cálculo teórico del tiempo de retardo entre caracteres sabiendo la velocidad de transmisión (en bits por segundo o Bps) y la cantidad de datos a transmitir:
- Velocidad de transmisión: 2400 bits por segundo → 1/2400 = 0.416ms por bit.
- Si cada símbolo se compone de 11 bits: 0.416 x 11 = 4.576 milisegundos se necesitan para transmitir 1 símbolo.
- Si se han de transmitir 4 símbolos: 4 símbolos = 18.304 milisegundos en total.
Publicado para: Schneider Electric Mexico